Nella corsa per creare il vaccino anti COVID-19, la collaborazione continua ad essere un fattore determinante. Abbiamo visto i migliori scienziati unirsi per identificare ed accelerare la produzione - non per un solo vaccino, ma per tutte le formule approvate.
Come produttore essenziale durante la pandemia, molti gruppi e divisioni di Parker si sono riuniti per combattere questo virus in modo innovativo. Con la consegna di generatori di aria pulita nelle tende mediche, la fabbricazione di ventilatori e ora anche con l'aiuto nello sviluppo e nella produzione dei vaccini, i membri del team Parker hanno raggiunto l'obiettivo sia in prima linea che dietro le quinte.
"Lavoriamo con i produttori farmaceutici dal 1988", spiega Dean Pighin, engineering manager per la Parker's Bioscience and Water Filtration DIvision, "quindi quando i produttori si sono concentrati sullo sviluppo e poi sulla produzione di massa dei vaccini per il coronavirus, hanno potuto contare contare sul sostegno di Parker."
"Abbiamo attraversato diverse fasi con diversi produttori", afferma Pighin. "Quando i vaccini erano in fase di sviluppo, abbiamo fornito sistemi, su piccola scala, per test e sperimentazioni. Poi, siamo dovuti passare da un processo di gruppo ad un processo continuo e, pertanto, abbiamo costruito un nuovo sistema progettato per produzione su larga scala."
Dall'innovativo sistema di produzione, di filtrazione ed erogazione in cui si è passati dai 200 L al giorno ai 2,000 L all'ora, si è arrivati ad un sistema di diluizione in linea usato per alimentare i bioreattori e garantire tamponi per lavare e purificare i farmaci in diversi stadi. La produzione del vaccino su larga scala è stata un'occasione per stimolare l'ambizione, la determinazione e l'ingegno di Parker. Inoltre, ha triplicato il business dei sensori mono uso, assemblati e collettori per la produzione di farmaci, così come per i prodotti di sterilizzazione e filtrazione.
Certamente è una storia in rapida evoluzione, in cui il team aveva bisogno di potenziare le infrastrutture e di snellire i processi, di aumentare i turni, investire in nuove attrezzature e di coinvolgere le persone nell'ingegneria, nella produzione e nella supply chain. Ma non solo, è anche una storia di grande sacrificio personale alla ricerca del bene più grande.
"Il nostro team ci ha rappresentato, ha dato più di quanto avessimo chiesto e l'ha fatto senza pensarci due volte" spiega Pighin. "Sono orgoglioso di ogni singola persona che ha deciso che questa era la cosa giusta da fare per l'umanità."
Fai clic su uno dei collegamenti sottostanti per saperne di più su come Parker sta motivati da uno scopo. Vuoi vedere i nostri video? Fare clic.