Vermeidung von Gasleckagen | Parker

Dieser Artikel wurde verfasst von:

Christoph Meissner
Market Unit Manager
Parker Engineered Materials Group
Prädifa Technology Division

Gasleckage
Arten der Leckage
Permeation bei Dichtungswerkstoffen
Druckverformungsrest

Wie können effektive Dichtsysteme Gasaustritt verhindern?


17. März 2025

 

Gasleckagen stellen ein signifikantes Problem dar, das sowohl die Umwelt belastet als auch wirtschaftliche Schäden verursacht. Schätzungen zufolge machen Leckagen aus Gasnetzen bis zu 3% der globalen Treibhausgasemissionen aus. Diese Zahl verdeutlicht, wie selbst kleine Leckagen in der Summe erhebliche Umweltschäden anrichten können. Daher ist es entscheidend, in hochwertige Dichtungssysteme zu investieren, um sowohl ökologische als auch ökonomische Vorteile zu erzielen.

 

Warum sind Leckagen ein Problem?

 

Leckagen führen nicht nur zu einem erhöhten Ausstoß von Treibhausgasen, sondern können auch zu kostspieligen Betriebsunterbrechungen und Schäden an Anlagen oder sogar Personen führen. Unternehmen, die in effektive Dichtungssysteme investieren, können nicht nur ihre Umweltbilanz verbessern, sondern auch ihre Betriebskosten senken. Hochwertige Dichtsysteme minimieren das Risiko von Leckagen und tragen so zur Effizienz und Sicherheit von Prozessen bei.

 

Welche Faktoren beeinflussen die Leckage?

 

Die Leckage eines Dichtungssystems wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst:

  1. Medium: Ob Gas oder Flüssigkeit, die Eigenschaften des Mediums sind entscheidend. Gase mit kleiner Molekülgröße, wie Wasserstoff, sind flüchtiger als solche mit größeren Molekülen. Dies bedeutet, dass sie leichter durch Dichtungen diffundieren können.
  2. Temperatur: Höhere Temperaturen führen in der Regel zu einer niedrigeren Viskosität des abzudichtenden Mediums, was die Leckage beeinflussen kann. Eine Erhöhung der Temperatur kann die Bewegung der Moleküle beschleunigen und somit die Wahrscheinlichkeit von Leckagen erhöhen. Auch sehr tiefe Temperaturen können einen Einfluss auf die Leckage haben, da hier der Dichtungswerkstoff seine Flexibilität verliert.
  3. Druck: Der Druck im System spielt eine wesentliche Rolle für die Dichtheit.
  4. Dichtflächen: Die Beschaffenheit der Dichtflächen ist entscheidend. Unebenheiten können die Dichtheit erheblich beeinträchtigen.

 

Arten der Leckage

 

Es gibt zwei Arten von Leckagen:

  • Permeation: Diese Art der Leckage tritt auf, wenn das Medium durch das Dichtungsmaterial hindurch diffundiert. Die Permeation hängt stark von der Löslichkeit des Mediums im Dichtungsmaterial und der Temperatur ab.
  • Grenzflächenleckage: Diese Form der Leckage erfolgt entlang der Dichtfläche aufgrund kleiner Mikrokanäle. Selbst optisch glatte Flächen können Unebenheiten aufweisen, die die Dichtheit beeinträchtigen.

 

Konstruktionsempfehlungen zur Vermeidung von Gasleckagen

 

Um Leckagen zu reduzieren, insbesondere bei gasförmigen Medien, sind folgende Konstruktionsempfehlungen wichtig:

  • Dichtungsquerschnitt: Ein größerer Dichtungsquerschnitt schafft größere Kontaktflächen, was Grenzflächenleckagen reduziert. Eine größere Dichtung kann Unebenheiten besser abdichten.
  • Verpressungsrate: Eine hohe Verpressungsrate sorgt dafür, dass Unebenheiten in der Dichtfläche durch das Elastomermaterial zuverlässig verschlossen werden. Dies ist besonders wichtig bei flüchtigen Medien.
  • Nutfüllung: Eine hohe Nutfüllung reduziert die Fläche der Dichtung, die dem Medium zugewandt ist, was die Permeation verringert. Allerdings kann eine zu hohe Nutfüllung das Risiko einer Nutüberfüllung erhöhen.
  • Fertigungsgenauigkeit des Einbauraums: Hohe Fertigungsgenauigkeit und geringe Toleranzen sind entscheidend, um die mechanische Belastung auf das Dichtsystem zu minimieren. Eine präzise Fertigung verbessert die Dichtheit und verlängert die Lebensdauer des Systems.
  • Dichtflächen: Glatte Dichtflächen mit minimalen Unebenheiten sind für die Dichtheit entscheidend. Eventuell vorhandene Bearbeitungsspuren in den Dichtflächen sollten idealerweise an der Dichtlinie ausgerichtet sein und nicht quer dazu verlaufen.

 

Dichtungseigenschaften

 

Die Eigenschaften der Dichtungen sind ebenfalls entscheidend:

  • Permeationseigenschaften: Verschiedene Elastomertypen haben unterschiedliche Permeationseigenschaften. Materialien wie FKM und Butyl bieten im Allgemeinen eine bessere Barriere gegen Gase als Silikon.
  • Druckverformungsrest: Die Fähigkeit des Dichtungsmaterials, seine Elastizität und Festigkeit über Jahre hinweg zu bewahren, ist entscheidend für eine langfristige Dichtheit. Materialien müssen auch unter wechselnden Bedingungen zuverlässig funktionieren.
  • Medienbeständigkeit: Die chemische Beständigkeit des Dichtungsmaterials beeinflusst die Lebensdauer und die Leckagerate erheblich. Ein chemischer Angriff kann zu beschleunigter Alterung führen.
  • Härte: Die Härte des Materials kann die Leckagerate beeinflussen. Härtere Materialien widerstehen mechanischen Einflüssen besser, während weichere Materialien Unebenheiten besser ausgleichen können.

 

Fazit

 

Die richtige Auslegung von Dichtsystemen spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Gasleckagen. Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Einflussfaktoren und die Auswahl geeigneter Materialien und Konstruktionen können Unternehmen nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch Kosten senken. Investitionen in hochwertige Dichtungssysteme zahlen sich sowohl ökologisch als auch ökonomisch aus. Parker Prädifa bietet Lösungen, die helfen, diese Herausforderungen zu meistern und eine nachhaltige Zukunft zu fördern.

 

Verwandte Inhalte:

 

 

Die komplette Palette unserer Produkte für die gesamte Wasserstoffwirtschaft finden Sie auf unserer Seite Wasserstofflösungen.

Interaktive Wasserstoff-Wertschöpfungskette

VISUELLER SELEKTOR

An overview of Parker's comprehensive range of products and solutions for hydrogen applications, from production by electrolysis to usage in hydrogen fuel cells.