常见问题解答 - LORD结构胶 | Parker China

问:可以在冻结温度以下使用LORD结构胶吗?

答:最佳的做法是在室温下使用结构胶。结构胶典型的室温固化条件是18°C-29°C。如果将LORD结构胶存放在低温区域,施胶则会变得难以进行。
在高于冻结温度的情况下涂敷LORD结构胶。通常温度越低结构胶的固化速度越慢,但是最终的粘接性能与室温下固化的性能一样。一般的经验法则是温度每下降10°C,开放时间/固化时间会翻一倍。比如,在通常情况下24小时内固化,且有15分钟的开放时间的结构胶,如果在13°C打胶时,则需要约48小时固化,开放时间为30分钟。

加热同样会影响固化周期,产生与低温相反的效果。温度每上升10°C,开放时间/固化时间会减少一半。加热在提高粘接强度方面具有优势。

一般情况下,丙烯酸胶粘剂的固化温度不得超过65°C,聚氨酯胶粘剂的固化温度不得超过121°C,环氧树脂胶粘剂的固化温度不得超过176°C。

问:结构胶有保质期,或者会过期吗?

答:所有LORD结构胶均具有保质期,即根据材料公布的性质,正常储存和使用的产品可以保持产品性能的时间。请参考容器上的使用日期或技术说明书中的保质期规定。

问:是否存在结构胶不能使用的场景?

答:不建议LORD结构胶使用在人或动物直接接触到的地方。

问:如何订购混合用的胶筒、胶枪、推片等相关配件?

答: LORD授权经销商可协助解决打胶设备,例如推片、胶枪和混合管。请拨打021-31330800,或联系我们寻求其他帮助。

问:如果结构胶不固化该怎么办?

答:LORD结构结构胶遵循具体的固化周期,取决于环境条件和应用指南。如果结构胶变软,且24小时后颜色无变化,则请检查以下条件:

  • 检查标签上的“使用日期”,确保结构胶未超过保质期。
  • 检查储存温度。暴露在极端温度下可能会导致结构胶性能衰减。
  • 将混合头安装在胶筒上之前,调平柱塞,并注射少量材料,检查混合比是否正确。
  • 开始粘接过程前,至少弃置混合器中2至4英寸的材料。

问:如果要粘接裸金属,应该使用哪种结构胶?会出现电偶腐蚀吗?

答:粘合裸金属时,使用丙烯酸胶粘剂LORD Maxlok、800、400和200系列丙烯酸胶粘剂。这些结构胶设计用于粘接金属,并可作为金属间的屏障,防止电化学腐蚀。金属表面只有使用了结构胶的区域才可以防止电化学腐蚀。

相比铆接、焊接和胶带等传统紧固方式,LORD结构结构胶免除了金属表面处理和二次加工的相关费用。LORD结构胶可提高整个装配件胶层的强度,不仅环保,还能保持完好的外观。请访问www.lord.com,了解各种比较信息。

问:昨天涂覆的结构胶表面还是很粘。这样是固化了吗?

答:LORD丙烯酸胶粘剂可呈现粘性表面。LORD丙烯酸胶粘剂的固化自底部向顶部发生,因此空气可与固化过程相竞争,从而导致表面发粘。这一点对于丙烯酸胶粘剂是正常的,可在完全固化后使用酒精或其他有机溶剂清除粘性表面。发粘仅发生在表面,粘接的连接处是完全固化的。

问:用LORD结构胶粘接之后,可以对部件进行粉末涂覆吗?

答:LORD、Maxlok、800和400系列丙烯酸胶粘剂在204°C 的高温下仍具有出色的耐热性,因此减少了固化后结构胶在高温进行粉末涂敷时出现性能衰减的顾虑。(LORD耐热数据表明产品可耐受204°C高温长达90分钟)

LORD丙烯酸胶粘剂不会因粉末涂敷相关的高温而导致性能衰减。但是,热撕裂强度会很低,可能导致装配件发生下垂与滑脱,尤其是如果装配件过重。由于强度值较低,正确固定或放置装配件便至关重要,以避免粘接件出现滑动。

业内为了保证装配到位,通常使用点焊或其他机械加固的方式。先遮挡待粘接区域,等粉末涂敷完成后,再粘接原遮挡的区域。

粉末涂敷后,粘接的完整性仍保持不变,一旦装配件从暴露在热源下到恢复至环境温度后,强度通常会有所提高。

请致电021-31330800洛德热线,或访问www.lord.com,获取更多的强度图和图表信息。

问:如何避免薄薄的有光泽的或发亮的材料上看得出有粘接线或出现表面波纹?

答:收缩指的是一种可发现材料下结构胶痕迹的状况。这种情况由收缩引起,会导致粘接材料出现拉伸。收缩会发生在高亮、抛光或镜面表面上。小于0.030英寸的薄金属更容易看出收缩。

LORD 810/20GB低收缩(LRT)丙烯酸酯结构胶是一款柔性粘接体系,专为粘接如铝、镀锌钢、冷轧钢(CRS)等金属,以及PC-ABS和ASA等工程塑料而设计。LORD 810/20GB结构胶固化速度快、粘接力强,胶层基本不会出现收缩(BLRT)。

问:如果要粘接到玻璃,应该使用哪种结构胶?

答:LORD结构胶可与LORD AP-134粘接促进剂/表面改性剂配合,用于裸玻璃的粘接。在无孔、光滑的非金属基材上涂上LORD AP-134,例如玻璃、瓷器和大理石。使用LORD丙烯酸、聚氨酯或环氧胶粘剂可将已涂敷底涂的材料粘接到其他基材上。

问:如果金属表面经过镀铬处理还能进行粘接吗?

答:金属表面的铬酸盐转化通常用来阻止金属发生腐蚀,但是铬酸盐转化会影响部分结构胶的粘接力。LORD 200系列丙烯酸胶粘剂对于经铬酸盐转化的铝材具有令人满意的性能。使用前建议先进行测试。

问:如何交叉粘接异质材料?

答:当粘接较大的装配件时,会涉及到不同材料,比如,铝材、钢材、聚碳酸酯、丙烯酸等,此时在金属和塑料之间存在热膨胀系数不同的问题。因此,结构胶选择和接头设计需要适应材料之间不同的热膨胀变化速率。

LORD聚氨酯胶粘剂具有一定的弹性,因此可防止塑料由于应力而发生断裂和/或出现粘接破坏。如果测试表明需要更大的弹性,理想的做法是给裸金属上底涂,对塑料进行打磨,并使用LORD聚氨酯胶粘剂进行粘接。

LORD丙烯酸胶粘剂固化时非常坚硬,可提供出色的结构强度,尤其适用于裸金属基材的装配。

问:是否有可以将氯丁橡胶粘接到金属上的结构胶?

答:粘接氯丁橡胶和天然橡胶是比较困难的。使用LORD 7701粘接促进剂/表面改性剂涂敷橡胶弹性体。金属表面应喷砂或打磨成白色表面。LORD环氧树脂胶粘剂是不错的选择,例如LORD 305、310或320/322。

问:可以在结构胶上喷漆吗?

答:LORD结构胶可在去除多余挤出物并且完全固化后安全喷涂。参考技术说明书,了解完整的固化时间。完全固化后,喷涂前先用溶剂擦拭,以去除粘性表面和灰尘。使用前建议先进行测试。

问:如何储存LORD丙烯酸胶粘剂?

答:LORD丙烯酸胶粘剂要在低于27°C的温度下储存。为了获得最长保质期,可在4°C--10°C温度下对LORD丙烯酸胶粘剂进行冷藏处理。请勿冷冻。请勿存放在货架或阁楼的顶层。避免阳光照射。如果在较低温度下储存,使用前让本品恢复至室温。为确保获得最大化的保质期,仅准备足够当天工作所需的结构胶。

问:如何储存LORD聚氨酯胶粘剂?

答:LORD聚氨酯胶粘剂对湿气敏感。除非准备使用,否则胶筒应存放在带干燥剂的聚酯袋中。每次使用后,将喷嘴固定到位,充当密封件,防止部分胶筒暴露在湿气环境中。LORD聚氨酯胶粘剂应储存在18°C--30°C的温度下。单组分LORD聚氨酯胶粘剂应在16°C--27°C的温度下储存。单组分材料如果暴露在湿气或空气下会发生反应。为了在打开散装容器后确保获得最长保质期,请尽快更换盖帽并使用氮气吹扫。

问:如何储存LORD环氧树脂胶粘剂?

答:将LORD环氧树脂胶粘剂储存在4°C--27°C的原装容器中。如果储存在较低温度下,使用前让本品恢复至室温。只有在18°C或更高温度下打胶时,才能充分发挥环氧树脂胶粘剂的物理特性。加热环氧胶粘剂,更容易进行打胶,但加热温度不得超过66°C,加热会缩短结构胶的操作时间。

问:如何储存LORD粘接促进剂/表面改性剂?

答:LORD粘接促进剂/表面改性剂应储存在其原装容器中。当从容器倒出材料时,仅倒出操作所需的量。请勿将未用完的材料倒回原装容器中,因为这会导致污染。LORD 7701不得储存在金属容器或使用金属酸刷,因为这会导致材料析出白色颗粒。除LORD 459T或459X外,将所有LORD粘接促进剂/表面改性剂存放在干燥凉爽区域,避免阳光照射。LORD AP-134如果暴露在湿气下会发生胶化,应使用氮气覆盖。