这是一项历史性突破。这也是一次史无前例的技术飞跃,有可能拯救无数生命。这场有关新冠疫苗的研发、生产和供应竞赛彰显了人类为抗击疫情所付出的空前努力,其中就离不开政府和私营企业顶级专家的协同合作。
虽然派克汉尼汾一直支持流感疫苗和临床药物的生产工作,但为快速扩大新冠疫苗的接种规模而构建大容量过滤分装系统,绝非易事。
“派克过滤集团的目标之一是提供净化和防护解决方案。”派克生物科学和水过滤事业部的技术服务支持工程师Allison Finch解释道。“因此,当我们看到市场对过滤分装系统的需求大幅增加时,我们已经有能力对系统设计进行微调,从而支持不断变化的客户需求和不同的应用。”
对 Carlo Ebora 来说,没有比这更好的时机了。当时他刚被解雇不久,便听闻派克正在为应对新冠疫情招贤纳士。2020 年 6 月,Ebora 加入派克位于加州奥克斯纳德的工程团队,与 Finch 一起工作。
“几乎所有你看到的东西中都包含派克产品,让我没想到的是,派克还有自己的过滤系统,与制药商也有合作,” 他解释道。 “当派克告诉我新冠疫苗是他们优先考虑的事项之一时,尤其刚好身处这个行业,让我感到震撼。作为一名团队成员,这非常让人引以为豪——因为你正在贡献自己的力量,让世界变得更加美好。”
得益于行业内的现有联系和关系, Finch、Ebora 和派克整个骨干团队快速行动起来,利用自动化技术将公司过滤分配系统的灌装能力从每天 200 升提高到每小时 2000 升,并克服供应链的问题,满足以前难以想象的项目进度。
“过滤分装系统融合了派克的多项技术,并且每种技术都在生产过程中发挥关键作用。” Ebora 补充道,“如今,派克的过滤分装系统能在 8 小时内过滤 550 万剂疫苗,而这在过去需要 48 小时才能完成。”
在此期间,安全始终是重中之重。当团队成员在全球疫情大流行时期不断提升产能,以宗旨为引领,积极响应、支持抗疫前线不断变化的需求时,派克也在竭尽所能地确保团队成员在工作和家庭中的健康与安全。下面是一个有关适应性、韧性和重聚的温暖故事:
“我奶奶最近接种了疫苗,等到安全之后,我立马就去探望了她,”Finch 说道。“我已经很长时间没见到她了,这次能再次见到她真的太好了。我们为改善人们的生活做出了贡献,让他们能够接种疫苗,恢复正常生活,我感到很欣慰。”
“派克的宗旨是实现工程突破成就更好明天,如今我们都在用行动践行这一宗旨,” Ebora 解释说。 “我们最终希望每个人都能接种疫苗,而能够为此贡献自己的力量是一种非常美妙的感觉。人们能够再次像之前那样进行互动,真是太棒了。”