站在风景如画的农场,放眼望去,一大片刚刚犁过的田地尽收眼底。远处,一台外观造型极具未来感的拖拉机正在翻过山头行驶过来,却看不见驾驶员。这不是一台普通的拖拉机。
这是一台纯电动智能拖拉机,由总部位于美国加利福利亚州的初创公司Monarch Tractor制造,派克汉尼汾旗下的GVM电机为其提供驱动。
“如果没有派克在电气化方面的可扩展结构,没有派克的整个产品生态系统,我们要实现如今的技术创新就会更具挑战。” Monarch首席执行官Praveen Penmetsa解释道。
Penmetsa自幼在印度长大,家中世代种植稻米,深知劳作艰辛。来到美国获得机械工程硕士学位后,他开始从事高级自动化、机器人和电气化等相关工作,随后在2017年与合伙人创立Monarch Tractor。
“派克汉尼汾是全球知名品牌,” Penmetsa说,“因此,当农场主们得知拖拉机是由派克的产品提供驱动力时,这在一定程度上也赢得他们的信任,让他们感到放心,因为他们知道派克技术稳定可靠、久经考验,并能长期获得支持。”
为创建一个更加绿色环保的家园,派克汉尼汾始终致力于研发更加可持续的解决方案,GVM只是其中一部分。在派克全球互联的运动与控制技术产品组合中,约三分之二的解决方案致力于实现电气化、轻量化,帮助人们开采更清洁、更高效的能源,带来积极的环境影响。
派克机电运动与控制部门工程总监Stuart Goodnick解释道:“派克想为人类的发展需求做出贡献,因此研发推出GVM,这是一种可为不同电气化应用提供高功率密度的通用解决方案。”
事实上,当Monarch Tractor通过这种方式成为首批将电气化应用到农业上的公司时,派克GVM还广泛用于其他电动或混动车上,包括公交车、市政车辆、垃圾车和重型商用车。
越来越多的客户依靠派克技术来减少自身资源消耗和碳排放,或者像Monarch一样,依靠派克的技术和支持,为终端用户带去创新产品。
对于独立运营的果蔬农场主来说,如果想要种植有机果蔬、收集更多农作物数据,提升农作物产量,纯电动智能拖拉机远不只是一个不错的环保产品。随着运营成本的不断上升和劳动力的日益短缺,它还是农场运营成败的关键。最重要的是,Monarch Tractor相信其技术有望改变全球的食品生态系统。
“像Monarch Tractor这样的新兴企业专注于以特定方式为特定市场解决特定问题,这种专注推动了创新,” Goodnick补充道,“派克看到了这种创新和愿景,并将其在全球范围内进行推广,这就是激动人心的地方!这只是一个解决方案,还有其他成百上千个解决方案,成千上万的客户在做着类似的事情。我们深知,当我们进行创新并将其大规模应用,同时通过我们的设计理念将其简化并降低成本,就能改变这个世界。”
从田野到道路再到天空,派克的清洁技术正在发挥作用,延长电动车电池续航时间并减轻重量、提升飞机燃油效率、推动风能应用。自2010年起,派克将自身运营的能源强度降低40%以上,温室气体排放强度减少50%,并承诺到2040年实现运营碳中和。
一个又一个部件,一个又一个系统,一个又一个突破。每天,在我们身边的实际应用中,在那些超乎想象的应用中,我们的团队成员时刻都在为提升世界各地人们的生活水平发挥重要作用。